Типы промышленного технического обслуживания и роль IIoT
Оптимальный сценарий промышленного технического обслуживания — это предотвращение потенциальных проблем ещё до их возникновения. При этом остаётся вопрос: какие стратегии технического обслуживания существуют и как IIoT может применяться в каждом из этих сценариев?
Article05.01.2026
Углекислый газ в двух словах
Идеальный сценарий обслуживания без отказов сложно реализовать. Основная проблема зачастую заключается не в отсутствии технологий, а в сложности интерпретации и практического использования больших объёмов данных.
Технические специалисты нередко не располагают временем для анализа поступающих данных и разработки конкретных мер, поскольку большая часть рабочего времени уходит на выполнение повседневных задач.
Технологии IIoT и ИИ упрощают этот процесс, предоставляя интуитивно понятные панели управления и сервисы, которые делают данные от интеллектуальных устройств легко интерпретируемыми.
Эти решения ускоряют переход от корректирующего обслуживания к предиктивному, позволяя организациям более эффективно прогнозировать и предотвращать отказы.
Достижение предиктивного обслуживания, как правило, требует поэтапного подхода, начиная с интеграции IIoT в существующие стратегии технического обслуживания.
СодержаниеСодержание
Критичность промышленного оборудования
Промышленное оборудование различается по уровню критичности, который определяет его значимость для производственного процесса. Как правило, оборудование классифицируется по трём уровням: уровень критичности A, B и C.
Уровень критичности определяет степень внимания, необходимую со стороны службы технического обслуживания для предотвращения нарушений технологического процесса.
Уровень критичности A относится к оборудованию, критически важному для непрерывности производства и качества продукции. Отказ оборудования этой категории практически неизбежно приводит к остановке производственной линии.
Уровень критичности B включает оборудование, отказ которого может повлиять на эффективность производства, но не приводит к полной остановке процесса. Временные решения нередко позволяют поддерживать работу оборудования до запланированной остановки, во время которой можно выполнить полноценный ремонт.
Уровень критичности C относится к оборудованию, отказ которого не влияет на производственный процесс. Ремонт такого оборудования может быть отложен, даже если прибор работает неточно или полностью вышел из строя.
Классификация по уровню критичности имеет большое значение, поскольку она напрямую влияет на выбор стратегии технического обслуживания. Например, плановое корректирующее обслуживание обычно применяется к оборудованию уровня C, так как его отказ не приводит к немедленному нарушению производства. Напротив, оборудование уровней A и B, как правило, требует применения профилактического или предиктивного обслуживания, чтобы избежать незапланированных простоев и обеспечить надёжность эксплуатации.
Что такое корректирующее техническое обслуживание?
Корректирующее техническое обслуживание — это повседневная и широко распространённая практика в любой отрасли промышленности. Этот вид обслуживания применяется в случае отказа оборудования в процессе эксплуатации. Как правило, различают два типа корректирующего обслуживания: плановое и внеплановое.
Внеплановое корректирующее обслуживание имеет место, когда выходит из строя оборудование с высоким уровнем критичности и необходимо как можно быстрее восстановить его работоспособность, чтобы возобновить технологический процесс. В таких ситуациях чаще всего происходит остановка производства, и каждая минута простоя приводит к финансовым потерям. В отдельных случаях возможны также потери исходного сырья и готовой продукции.
Плановое корректирующее обслуживание выполняется в случае отказа оборудования с низким уровнем критичности, который не оказывает влияния на производство. В этом случае обслуживание можно запланировать заранее, однако даже такой подход не всегда является оптимальным решением.
Как использовать IIoT при корректирующем техническом обслуживании?
При отказе оборудования ключевой задачей является как можно более быстрое восстановление его работоспособности. Решения IIoT способны значительно ускорить процесс корректирующего обслуживания за счёт оперативного доступа к необходимой информации и инструментам.
Например, использование интеллектуального портативного устройства Field Xpert, совместно с IIoT-сервисом Netilion Library обеспечивает быстрый доступ к технической документации и файлам приборов. Такая интеграция поддерживает эффективный поиск неисправностей и настройку устройств через интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
Кроме того, переход к онлайн-мониторингу состояния оборудования с помощью Netilion Health позволяет снизить вероятность повторения аналогичных отказов в будущем. Использование предиктивных данных позволяет предприятиям сокращать незапланированные простои и повышать общую надёжность оборудования.
Что такое профилактическое техническое обслуживание?
Профилактическое техническое обслуживание включает меры, направленные на снижение вероятности незапланированных отказов оборудования за счёт поддержания устройств в оптимальном рабочем состоянии. Этот подход ориентирован на обеспечение надёжности и продление срока службы промышленных активов.
Профилактическое техническое обслуживание может планироваться по различным критериям:
Временной принцип: работы по обслуживанию выполняются через регулярные интервалы времени, например очистка или замена компонентов каждые два месяца.
По наработке: обслуживание инициируется в зависимости от использования оборудования, например замена масла после 2000 циклов или перемещений.
По объёму производства: обслуживание проводится после достижения заданного объёма выпуска, например очистка и замена деталей после изготовления 5000 изделий.
В промышленной практике профилактическое техническое обслуживание широко применяется для сокращения незапланированных простоев и повышения общей эффективности оборудования.
Как использовать IIoT при профилактическом техническом обслуживании?
Решения IIoT играют важную роль в оптимизации мероприятий по профилактическому обслуживанию. Для эффективного планирования замены или обслуживания компонентов необходима целостная картина предприятия и установленного на нём оборудования.
Инструменты, такие как промышленные планшеты Field Xpert, в сочетании с IIoT-сервисами обеспечивают удобный доступ к данным приборов и технической документации по обслуживанию. Netilion Analytics предоставляет наглядную визуализацию предприятия, поддерживая стратегическое планирование профилактических работ. Кроме того, Netilion Health предоставляет актуальные и архивные данные о состоянии подключённых устройств, позволяя службам технического обслуживания оценивать техническое состояние оборудования и эффективно расставлять приоритеты.
Что такое предиктивное техническое обслуживание?
Предиктивное техническое обслуживание представляет собой продвинутую стратегию, основанную на непрерывном или регулярном мониторинге оборудования с целью оценки его состояния и выявления изменений во времени. Анализ данных в реальном времени и исторических данных позволяет прогнозировать потенциальные отказы и принимать корректирующие меры до возникновения сбоев.
Такой подход часто включает постоянный мониторинг крупного оборудования с использованием методов, таких как спектральный анализ форм операционного прогиба (ODS). Эти методы позволяют на ранней стадии выявлять аномалии, которые могут привести к отказу оборудования.
В автоматизации технологических процессов предиктивное обслуживание опирается на сбор и интерпретацию данных от интеллектуальных приборов. Современные IIoT-сервисы предоставляют эффективные и интеллектуальные инструменты для анализа этой информации, позволяя службам технического обслуживания принимать обоснованные решения, минимизировать простои и оптимизировать эксплуатационные характеристики активов.
Одной из основных сложностей при внедрении предиктивного технического обслуживания является сбор данных. Значительная часть промышленных устройств по-прежнему использует аналоговые сигналы 4–20 мА, что ограничивает возможность получения подробной диагностической информации.
Однако недавние технологические разработки открыли новые возможности для бесшовной интеграции данных. Такие решения, как WirelessHART и устройства с поддержкой Bluetooth®, обеспечивают эффективную передачу данных на пограничные устройства и далее — в облачные платформы.. Эти технологии упрощают доступ к критически важной информации о приборах и создают основу для расширенной аналитики и предиктивных выводов
Как использовать IIoT при предиктивном техническом обслуживании?
Сервисы IIoT являются ключевым элементом для эффективной реализации предиктивного технического обслуживания. Перед началом любых обслуживающих мероприятий необходимо подтвердить корректность данных и основывать все решения по планированию на аналитике, предоставляемой IIoT-платформами.
Современные экосистемы IIoT, такие как Netilion, упрощают интерпретацию сложных потоков данных, поступающих от полевых приборов. Эти платформы представляют информацию в наглядном и доступном виде, устраняя необходимость в специализированных навыках анализа данных. Именно эта простота использования является одним из ключевых преимуществ сервисов IIoT: они преобразуют «сырые» данные в практические выводы, позволяя службам технического обслуживания принимать обоснованные решения быстро и уверенно.
Резюме
IIoT поддерживает корректирующее, профилактическое и предиктивное техническое обслуживание, обеспечивая квазиреальный доступ к данным приборов, документации и информации о состоянии оборудования. Он ускоряет поиск неисправностей при корректирующем обслуживании, улучшает планирование профилактических работ за счёт обзорного представления оборудования на уровне всего предприятия и упрощает предиктивное обслуживание благодаря непрерывному мониторингу и анализу данных. В результате снижаются простои, оптимизируется эксплуатация активов и повышается общая надёжность производственных процессов.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
Actual hands-on tasks will help you to understand how the EtherNet/IP technology works in detail. You will understand the benefits of the technology and know the procedure for troubleshooting.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .