Ваше руководство по подключению — в три простых шага
Article05.01.2026
Углекислый газ в двух словах
Промышленные среды в значительной степени зависят от кабелей и интерфейсов для подключения и настройки приборов, что зачастую требует использования нескольких донглов для разных протоколов.
Применение донглов на протяжении долгого времени было стандартом в промышленности — аналогично разнообразию адаптеров и кабелей, привычных в повседневной жизни.
Беспроводная связь постепенно получила признание: сначала за счёт ограниченных стандартов и проприетарных протоколов, а затем — благодаря открытым решениям, таким как WirelessHART.
Несмотря на достигнутый прогресс, сложность систем по-прежнему сохраняла актуальность донглов — до недавнего времени.
Bluetooth® стал тем самым переломным моментом, который обеспечивает бесшовную интеграцию с облаком и способствует практической цифровизации, открывая путь к более интеллектуальным производственным установкам.
СодержаниеСодержание
Эпоха донглов в автоматизации подходит к концу
В промышленной автоматизации доступ к конфигурациям приборов традиционно требовал использования множества адаптеров и интерфейсов. Типичные ситуации включают запросы на адаптеры RS-485, интерфейсы HART, Ethernet-кабели или даже инструменты для работы с сигналами 4–20 мА. Такая сложность часто приводит к задержкам и снижению эффективности.
Подобные проблемы характерны для большинства производителей. В зависимости от протокола и типа прибора для считывания параметров или выполнения диагностики зачастую требуется специализированный интерфейс. Хотя решения, полностью исключающие использование донглов, всё ещё находятся в стадии развития, беспроводные технологии уже сегодня обеспечивают быстрый доступ к приборам.
Такие протоколы, как WirelessHART, получили определённое распространение, однако по сравнению с традиционными соединениями 4–20 мА их применение остаётся ограниченным — несмотря на возможность удалённого доступа к диагностическим и конфигурационным данным. Это приводит к важному вопросу: как эффективно внедрить беспроводные технологии в небольших приложениях?
Ответ заключается в приборах, оснащённых дополнительным протоколом — Bluetooth®. Эта технология обеспечивает быстрый и удобный доступ к данным прибора при одновременном сохранении стандартного сигнала 4–20 мА для подключения к контроллеру.
Упрощение доступа с помощью полевых приборов с поддержкой Bluetooth®
Замена прибора на аналогичную модель значительно проще, чем переход на устройство с другим протоколом. Однако модернизация неизбежна, и в ходе этого процесса доступ к диагностическим и конфигурационным данным остаётся критически важным.
Современные полевые приборы теперь предлагают двойные возможности связи. Они сохраняют традиционную интеграцию по сигналу 4–20 мА и одновременно обеспечивают доступ к настройкам и диагностике через мобильное приложение на смартфоне или планшете. Такая локальная связь предполагает физическое присутствие инженера рядом с прибором.
Для небольших приложений возникает дополнительная задача: как получить удалённый доступ к диагностическим данным, собранным через Bluetooth®, и интегрировать их в более широкие системы? Решение уже доступно — приборы с Bluetooth® теперь могут передавать диагностические данные в облако с использованием сервисов IIoT. Удалённые приложения также могут включать первичные и вторичные технологические переменные в существующие системы.
Реализация такого подключения несложна и может быть выполнена в три этапа. Это позволяет компаниям начать путь к IIoT, мысля масштабно, но начиная с малого.
Как сделать предприятие цифровым за три шага
Организации, стремящиеся использовать технологию Bluetooth® на действующих предприятиях или в новых приложениях, могут реализовать это всего за три понятных шага. Следование этим шагам гарантирует, что все релевантные данные будут безопасно доступны в облаке и готовы к интеграции и анализу.
Шаг 1 — полевые приборы с поддержкой Bluetooth®
Современные полевые приборы всё чаще поддерживают связь по Bluetooth®, что упрощает подключение и конфигурирование. Например, при замене датчика температуры теперь можно выбрать модель, сочетающую Bluetooth® с традиционным сигналом 4–20 мА или другими технологиями. Для новых приложений, где требуется удалённый мониторинг, приборы с Bluetooth® обеспечивают эффективный сбор данных на месте и их беспроводную передачу на пограничное устройство.
Шаг 2 — FieldEdge
После установки прибора с поддержкой Bluetooth® его данные могут собираться и передаваться в облачное решение через пограничное устройство, например Endress+Hauser FieldEdge SGC200. FieldEdge SGC200, питаемый локально, подключается к пяти приборам Endress+Hauser в радиусе до 20 метров и передаёт первичные технологические переменные (Primary Variable, PV), вторичные технологические переменные (Secondary Variable, SV), а также статусную информацию в соответствии с NAMUR NE107. Связь с облаком осуществляется по сетям 3G или 4G с использованием встроенной глобальной SIM-карты, при этом шифрование обеспечивает максимальный уровень безопасности. Важно, что данное соединение является односторонним: пограничное устройство циклически считывает данные, исключая возможность удалённого управления полевыми приборами.
Шаг 3 — облачное решение и API
Для завершения конфигурации требуется подписка на облачный сервис. Такие решения, как Netilion, предоставляют полноценную экосистему IIoT, включающую пограничное устройство, облачную инфраструктуру и интерфейс прикладного программирования (Application Programming Interface, API). Облачная платформа объединяет все данные полевых приборов в защищённой среде. Netilion Connect использует REST/JSON API, что обеспечивает простое потребление данных и их интеграцию в системы управления, SCADA или пользовательские приложения. Такой подход обеспечивает гибкость и масштабируемость, позволяя организациям безопасно и эффективно использовать данные полевых приборов.
Примеры применения
Внедрение технологии Bluetooth® в небольших приложениях является практичным первым шагом на пути к цифровизации. Ниже приведены примеры использования, демонстрирующие потенциал данной технологии в сочетании с облачными сервисами IIoT.
Удалённый мониторинг диагностики
Критически важные активы могут контролироваться удалённо с использованием приборов Bluetooth®. Такой подход обеспечивает передачу информации о состоянии приборов в соответствии с NE107 и позволяет выполнять мониторинг их работоспособности, снижая незапланированные простои и поддерживая переход от корректирующего к предиктивному техническому обслуживанию на основе исторических диагностических данных.
При использовании приборов Endress+Hauser с Bluetooth® совместно с FieldEdge контроль уровня становится доступным из любой точки. Данные и диагностическая информация могут быть интегрированы в существующие системы с помощью Netilion Connect. Для задач управления запасами доступны дополнительные решения, такие как Netilion Inventory или SupplyCare , обеспечивающие расширенную функциональность.
Для небольших установок с контролем уровня, расхода или температуры приборы Bluetooth® в сочетании с FieldEdge SGC200 и интеграцией через API обеспечивают гибкое и экономически эффективное решение. Для безопасного сбора и передачи данных требуется минимальная инфраструктура, при этом доступ к информации обеспечивается в любом месте.
Приборы с поддержкой Bluetooth® обеспечивают простой и эффективный способ передачи критически важных данных в облако. В сочетании с пограничными устройствами и решениями на базе API такой подход гарантирует безопасный сбор данных и предоставляет гибкость для интеграции информации в любую выбранную систему.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
Actual hands-on tasks will help you to understand how the EtherNet/IP technology works in detail. You will understand the benefits of the technology and know the procedure for troubleshooting.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .