Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Всегда наготове

Экосистема Netilion IIoT обеспечивает дистанционный доступ к данным в полевых условиях в режиме реального времени. А с помощью цифровых сервисов пользователи могут сразу же использовать эту прозрачность для оптимизации работы и обслуживания оборудования.

03.02.2026 Текст: Christine Böhringer Фотография: Endress+Hauser
Экосистема Netilion IIoT обеспечивает дистанционный доступ к данным в полевых условиях в режиме реального времени.

На протяжении веков сельскохозяйственные угодья в швейцарском кантоне Вале орошались с помощью открытых каналов. Известные как биссы, они отводят воду из горных ручьев на пастбища, фермы и сады в деревнях, расположенных под ними. Биссе д'Айент пролегает через 11 километров и 500 метров над уровнем моря. До недавнего времени это представляло определенную проблему при проведении мониторинга. Но теперь у операторов канала есть цифровое решение, позволяющее избежать долгих переходов и неприятных сюрпризов: датчик уровня, который отслеживает объем воды круглосуточно. Операторы могут получать доступ к показаниям прямо со своих смартфонов, что позволяет проводить проверки дистанционно.

Быстрые преимущества

Это интеллектуальное решение работает на базе экосистемы Netilion IIoT компании Endress+Hauser. «Оно обеспечивает дистанционный круглосуточный доступ к данным о технологических процессах и ключевых устройствах с полевых приборов. Такая прозрачность позволяет операторам установок быстро воспользоваться преимуществами цифровизации», — говорит Бернд Крехофф, главный специалист по программному обеспечению компании Endress+Hauser. Датчики завода передают информацию об измерениях и другие данные в Netilion Cloud по специальному защищенному каналу. Эти данные связываются с цифровыми двойниками инструментов и используются для предоставления цифровых услуг. Операторы могут использовать эти услуги для управления приборами на своих предприятиях, доступа к измерениям и поиска диагностических данных для проверки правильности работы датчиков, а в случае неисправностей у них есть доступ ко всей необходимой документации на приборы.

«В частности, отрасль водоснабжения и водоотведения является одним из основных потребителей решений Netilion. Дистанционный мониторинг удаленных точек измерения или даже целых водопроводных сетей повышает эффективность и качество, а также снижает затраты», — говорит Крехофф. Но классические технологические установки с их сотнями и даже тысячами датчиков тоже не отстают. «В этом случае Netilion может значительно упростить обслуживание уже существующей базы и увеличить время безотказной работы предприятия».

Интеллектуальные службы

Экосистема Netilion IIoT включает в себя семь цифровых сервисов. Netilion Value предоставляет операторам предприятий доступ к данным измерений и может отправлять предупреждения о пороговых значениях. С помощью Netilion Analytics пользователи могут в цифровом виде отображать и управлять всеми производственными средствами. С помощью Netilion Health можно обнаружить изменения в состоянии работоспособности устройства и разработать необходимые меры. Служба Netilion Library — это сервис управления файлами, в котором упорядочены документы, относящиеся к контрольно-измерительным приборам. Netilion Inventory позволяет пользователям в любом месте контролировать уровень заполнения мобильных и децентрализованных контейнеров и резервуаров. Netilion Network Insights — сервис для мониторинга и оптимизации водопроводных сетей. А Netilion Liquiline Assist помогает в эксплуатации и обслуживании точек измерения для анализа жидкостей.

Крупные технологические установки оснащены сотнями измерительных приборов. ©Endress+Hauser

Крупные технологические установки, характерные для химической промышленности, оснащены сотнями измерительных приборов, которые расположенных в труднодоступных местах.

Проверка без прерывания производственного процесса

Голландская компания Nouryon, мировой лидер в области специальных химикатов, демонстрирует, как это выглядит на практике. Раньше для устранения неполадок команде технического обслуживания на предприятии в Херкенбоше приходилось выезжать непосредственно на место установки. Но уже некоторое время с помощью Netilion Health можно отслеживать состояние всех инструментов в режиме реального времени. Кроме того, с помощью этой службы можно инициировать поверку приборов на линии. Все приборы передают данные по протоколу HART, поэтому проверка может быть выполнена без снятия приборов с линии или остановки каких-либо процессов. В результате компания Nouryon смогла оптимизировать процедуры технического обслуживания и циклы калибровки и избежать незапланированных простоев.

Девяносто процентов завода в Херкенбоше оснащено измерительной техникой Endress+Hauser, обеспечивающей полный обзор без слепых зон. Платформа Netilion была создана в качестве коммерчески нейтральной экосистемы IIoT. Netilion Health может отображать информацию о работоспособности более чем 50 видов устройств, куда входят насосы и клапаны, а также измерительные приборы», — говорит Бернд Крехофф. Более того, операторы могут интегрировать данные своих устройств в любую другую систему с помощью API Netilion Connect и OPC-сервера.

Цифровые сервисы позволяют быстро найти нужную информацию. ©Endress+Hauser

Цифровые сервисы позволяют всегда иметь под рукой нужную информацию, когда она необходима. Данные также можно интегрировать в другие платформы.

Автоматическое ведение документации

Компания Best Water Technology (BWT) использует эту технологию для упрощения процессов документирования для своих сотрудников и клиентов. Компания поставляет модули для сектора биологических наук по очистке сверхчистой воды. Каждый из модулей может включать до 200 компонентов. До недавнего времени сотрудникам BWT приходилось вручную загружать документацию по всем этим приборам на портал компании, что отнимало огромное количество времени. Но теперь команда просто сканирует код Data Matrix на каждом приборе. В облаке Netilion Cloud цифровой двойник конкретного прибора связывается с необходимой документацией и передается в собственную систему BWT. Отсюда клиенты могут получить прямой доступ к таким файлам, как протоколы калибровки или руководства по эксплуатации. «Совместимость между системами очень важна, чтобы пользователи могли использовать данные с полей в других областях бизнеса и оптимизировать свои процессы», — говорит Крехофф.

Читайте на похожие темы

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Журнал компании «Changes» № 2/2025 PDF, 7.3 MB
Как набирает обороты цифровизация
download icon Загрузить